This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:如何仅通过引脚搭接将器件置于重定时器模式?

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805407/tmds181-how-do-i-put-the-device-in-retimer-mode-only-with-pin-strap

器件型号:TMDS181

大家好、

我们希望在输入端进行通道交换和极性交换、并且由于数据表提到极性交换在转接驱动器模式下不起作用、因此我们希望确保器件始终在重定时器模式下工作。 我发现这可以通过将 寄存器0Ah 的[1:0]位置为“11”来完成,但是,由于我们将使用引脚搭接来配置此器件,是否还有其他方法来完成此操作?

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    当启用此选项(默认)时、如果需要清除抖动以实现稳健运行、则重定时器会在大约100MHz 的像素时钟上自动激活。 重定时器以大约1Gbps 至6Gbps 的 DR 运行。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    只需确认一下、您是否说默认情况下 TMDS181仅在重定时器模式下运行、因此我们不需要通过引脚搭接配置任何内容?

    谢谢!
    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    在引脚搭接模式下、TMDS181支持转接驱动器和重定时器模式。 当像素时钟大约高于100MHz 时、重定时器模式被启用。 低于100MHz 时、启用转接驱动器模式、无法强制 TMDS181仅在引脚设置模式下进入重定时器模式。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的澄清。 因此、如果我们要在输入端进行通道和极性交换、您是否建议我们通过 I2C 配置器件、以便确保器件始终在重定时器模式下工作? 或者、我们是否可以在外部(例如在源极)执行任何操作?

    谢谢!
    罗伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    如果您可以控制源并确保源始终可以输出大于100MHz 的像素时钟、则 TMDS181将始终处于重定时器模式。 如果无法控制源、最好通过 I2C 控制 TMDS181并始终在重定时器模式下配置 TMDS181。

    谢谢
    David