This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31E:TS3USB31ERSER 的 IBIS 模型

Guru**** 2918030 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31E, TS3USB31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806186/ts3usb31e-ibis-model-for-ts3usb31erser

器件型号:TS3USB31E
主题中讨论的其他器件: TS3USB31

您好!

我的客户想要 TS3USB31ERSER 的 IBIS 模型。

您能帮您检查我们是否可以提供此模型吗?

非常感谢。

Oliver OU  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver

    遗憾的是、我们没有 TS3USB31E 的模型。 它们可以从 TS3USB31 IBIS 模型开始、TS3USB31E 的电容比 TS3USB31高、性能将差10%。

    谢谢
    David