This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232:电源变化对 RS3232器件的影响

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806161/trs3232-supply-change-impact-on-rs3232-part

器件型号:TRS3232

大家好、

我们的客户正在使用 TRS3232器件、并将设计从5Vcc 更改为3.3Vcc。  电源电压从5V 变为3.3V 是否会发生这种变化、这会对线路 Rin (第13引脚)和 DOUT (第14引脚)产生任何影响。 电压电平是否存在任何变化。

提前感谢您的帮助和支持。  

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu Mathew、

    VCC 的变化不会显著影响 DOUT 或 Rin 行为。 DOUT 电平取决于由器件电荷泵调节的 V+/V-电源轨。 Rin 阈值将随 VCC 略有变化-您可以参考数据表第6.7节中的 VIT+/-规格以了解详细信息。

    另请注意、更改 VCC 电平时、建议使用不同的 C1/C2/C3/C4值。 有关建议值、请参阅数据表的表3。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大