This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:是在输入 A/B 打开时将输出设为低电平的任何方法

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805413/am26c32-is-any-way-to-let-output-be-low-when-input-a-b-is-open

器件型号:AM26C32

尊敬的团队:

作为主题、我的客户想知道输入 A/B 打开时输出是否为低电平? 如果不是、您能否告诉我我们是否有可实现此行为的 P2P 解决方案? 速度要求为2MHz。 谢谢你。

此致、

Polly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Polly、

    您可以通过在 A 引脚上放置一个下拉电阻器和在 B 引脚上放置一个上拉电阻器来实现这一点。 这样、只要没有其他任何东西在接收器输入上驱动高电平、接收器输入就为低电平。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您的快速回复和帮助。

    此致、
    Polly