This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DP83822I:有关 Dp83822i 的问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805702/ccs-dp83822i-question-about-dp83822i

器件型号:DP83822I

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

客户将使用 Dp83822i、他们在下面有一些问题:

 

  1. 数据表中以下词语的含义。  此建议下拉电阻器的值是多少?

      "do83822要求 POR 上有时钟。 如果时钟延迟、建议在 XI 上拉以避免寄生信号闩锁。"

    2.在数据表中,它描述了强制模式和通告模式。 它们之间有何差异?

 

    您能帮助回答这两个问题吗? 期待您的回复、谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    如果 DP83822由振荡器或 MAC 提供时钟、并且上电时钟不存在、则应在 XI 引脚上放置一个2.2k Ω-2.49k Ω 下拉电阻器。

    在强制模式下、PHY 强制以固定模式运行、例如100Mbps 全双工。 它只能与支持100Mbps 全双工的链路伙伴建立链路。 在通告模式下、它将通告它能够达到的所有速度、然后 DP83822和链路伙伴将稳定为两个器件都支持的模式。 此过程称为自协商。

    此致
    Aniruddha