This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E007:当 TPD2E007保护浪涌时、"IO1"""IO2&quot 的输出电压是多少?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007, ESDS312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799943/tpd2e007-what-is-the-output-voltage-of-io1-and-io2-when-tpd2e007-is-protectiong-a-surge

器件型号:TPD2E007
主题中讨论的其他器件: ESDS312

 大家好、

 我的一位客户正在将 TPD2E007用于其当前产品以保护 RS485收发器器件(SN65HVD485ED)。 但是  、尽管使用了 TPD2E007、SN65HVD485ED 很少损坏。

 客户希望从 TI 获得 以下问题的一些答案。

 问题1.  当 TPD2E007保护浪涌时、"IO1"和"IO2"的输出电压是多少? 例如、ESDS312数据表

       http://www.ti.com/lit/ds/slvseg9b/slvseg9b.pdf

       具有"浪涌电流、钳位电压和功率曲线"图、如图3所示。 根据该图、我们可以知道浪涌保护期间的 ESDS312 IO1/2输出电压大约为7V。

       但 TPD2E007数据表

       http://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/tpd2e007.pdf

       没有这样的图。

       TPD2E007的 ESDS312数据表中的图3是否相似?

       如果答案为否、当 TPD2E007保护浪涌时、"IO1"和"IO2"的输出电压是多少?

       由于器件数据表将13V 显示为最大工作电压、它大约是14V 吗?

       还是  根据图7浪涌脉冲波形图、它大约为36V (170W/4.75A)?

 问题2.  如果 将 TPD2E007替换为 ESDS312、您认为 SN65HVD485ED 的故障率会降低吗?

 问题3. 客户 不想更改其电路板布局。  如果 ESDS312焊接在 TPD2E007脚型封装上、

       ESDS312 NC 引脚 保持开路、因为 TPD2E007的引脚数为3。

       上述情况下、ESDS312浪涌保护工长是否 与原来的工长不相同 ?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在第8.2.3节中、您可以看到浪涌功率和浪涌电流的曲线。 您可以从此处获取相关的钳位电压。

    ESDS312用于3.3V 线路。 我相信 RS485具有高信号振幅、这就是您使用 TPD2E007的原因。

    如果您的6引脚封装采用 SOT 封装、则可以放下任何器件。 我认为、如果您尝试将6引脚器件置于3引脚封装上、可能会出现问题、因为其他引线会悬空。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phillips、

    我知道 ESDS312是用于3.3V 信号线路的保护器件、不得用于 RS485信号线路。

    我能就您的最后一个答案向您解释一下吗?
    您是不是说将6引脚器件焊接到3引脚脚脚脚图案上一定会有问题?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phillips、

    我可以向您提出以下附加问题吗?

    问:什么器件可用于 RS485接口且钳位电压低于 TPD2E007?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phillips、

    请给我评论吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phillips、

    TI 是否没有此类器件?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉、我在过去几周的旅行中延误了、
    我们没有用于 RS485的 TPD2E007以外的器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phillips、

    非常感谢您的回复、这不是一个穆斯林。

    我知道 TPD2E007是 RS485的唯一器件。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。