This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:弹性缓冲 FIFO

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805468/dp83849i-the-elasticity-buffer-fifo

器件型号:DP83849I

大家好、

DP83849I 数据表通过"表5-6显示了 SCMII 模式下的建议数据包大小。 第45页的"5.4.4.2单时钟 MII 模式"中的"频率精度为±50ppm 时支持的 SCMII 数据包大小"。
当我们看到在 RBR[1:0]= 11或00条件下建议的100MB 数据包大小时、"96、00字节" 正确为"9、600字节"、不是吗?
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koshi-San、

    是的、您回答正确。 它应该是9、600字节、而不是96、00字节。

    此致
    Aniruddha