This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811SEVM:CAN#39;t 获取 DP83822EVM TX 以与 DP83TC811SEVM T1配合使用

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805442/dp83tc811sevm-can-t-get-dp83822evm-tx-to-work-with-dp83tc811sevm-t1

器件型号:DP83TC811SEVM

您好、支持人员、

在 MII/RMII 接口的这两个评估板之间、拉低和拉高电阻器是不同的。

哪种设置是使这两个板进行通信的正确设置?

谢谢、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stanley、

    很高兴知道该设置现在可以运行。

    此致
    Aniruddha