This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:时钟输入电压范围

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805327/dp83822i-clock-input-voltage-range

器件型号:DP83822I

大家好、团队、

您能否确认 DP83822I 时钟信号的输入电压范围?

  • 它与其他数字输入还是"其他输入"(-0.3V-3.8V)相同?
  • 具体而言、如果 DP83822I 由1.8V 电压电源供电且时钟为3.3V、它是否可以工作、或者我是否需要降低时钟电压?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落时分、

    如果您使用的是外部振荡器、则建议 PHY 的 VDDIO 和振荡器电源使用相同的电压。 如果时钟为3.3V、PHY IO 为1.8V、那么我建议也将时钟更改为1.8V。 如果无法实现、则可以使用电容分压器来降低时钟电压。

    此致
    Aniruddha