Other Parts Discussed in Thread: DP83822I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 大家好、团队、
您能否确认 DP83822I 时钟信号的输入电压范围?
- 它与其他数字输入还是"其他输入"(-0.3V-3.8V)相同?
- 具体而言、如果 DP83822I 由1.8V 电压电源供电且时钟为3.3V、它是否可以工作、或者我是否需要降低时钟电压?
谢谢、
日落