This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:TCAN1042:更换 ATA6560

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805701/tcan1042h-tcan1042-replace-ata6560

器件型号:TCAN1042H
主题中讨论的其他器件:TCAN1043TCAN1051

尊敬的先生:

我的客户使用 Microchip_ATA6560、此器件功能可在3模式下运行:静音模式(Pin5_NSIL 引脚)/待机模式(PIN8)/正常模式。

TI 是否有建议可替换。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    感谢您的提问。 我知道 Microchip 的 ATA6560器件。 目前、TI 没有引脚对引脚的替代产品。 我们唯一可以建议在待机模式和静音模式之间切换的部分是 TCAN1043器件、但该器件是14引脚 CAN 解决方案。 TCAN1043提供了一些额外的电流节省功能、例如 INH 和 WAKE、因此我不确定您的客户是更喜欢 TCAN1043解决方案、还是想继续使用8引脚 CAN 收发器。

    Microchip 以对市场其他部分异常的方式实施了 ATA6560 8引脚 CAN 解决方案。 在绝大多数 CAN 应用中、8引脚 CAN 解决方案的引脚5已用于以下几种应用:

    稳定直流输出电压。 这有助于传统收发器提高 EMC 和差分噪声性能。 通常、您会看到引脚5标记为 SPLIT 或 VOUT。 我们对传统产品使用引脚5上的 SPLIT。
    2.用于扩展微控制器逻辑电平的电平转换电压电源。 这是 VIO 支持、Microchip 在其 ATA6561器件上实现了该支持。 TI 还在带有"V"后缀的 TCAN10XX 器件上实现了 VIO 支持。

    不过、正如您指出的、ATA6560器件在引脚5上实现了第二个控制逻辑输入。 这是 NSIL 引脚、用于在正常运行之外在静音模式和待机模式之间切换器件。 正如我在上面所说的、这对工业和汽车 CAN 市场来说是异常的。

    TI 已选择不以这种方式实施其8引脚 CAN 收发器系列。 原因是、用于待机模式和静音模式的大多数应用领域往往相互排斥。 待机模式主要用于需要节省电流的电池供电应用、而静音模式通常用于能够承受高速接收器保持开启的应用。 因此、对于希望在单个 CAN 节点上在待机模式和静音模式之间切换的客户、我们几乎没有兴趣。 因此、我们开发了待机模式解决方案(TCAN1042)和静音模式解决方案(TCAN1051)。 对于这些8引脚收发器、我们提供"V"后缀以支持 VIO、正如我在前面所述。

    如果您的客户坚持使用具有此功能的8引脚 CAN 收发器、这将是我们团队的绝佳反馈。 请告诉我们您的客户正在设计其产品的应用领域。
    同时、您可能希望获得他们的反馈、了解他们为何需要该功能、以及他们是否对 TCAN1043 14引脚器件感兴趣。

    此致、
    Max Megee
    TI 收发器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    感谢您的善意建议。
    我的客户是 GPS 远程信息处理硬件设计和制造。
    我将与客户讨论您的建议、然后向您提供反馈。
    谢谢!
    Steven