This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问更换 Renasas RS485解决方案的建议

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LBC176, DS16F95QML, SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805563/asking-for-the-recommendation-to-replace-the-renasas-rs485-solution

主题中讨论的其他器件:SN55LBC176DS16F95QMLSN65176B

大家好、

客户正在寻找 Renasas RS485解决方案。

 

您是否会为此推荐合适的解决方案?

https://www.renesas.com/tw/zh/www/doc/datasheet/isl3150e-52e-53e-55e-56e-58e.pdf

 

以下解决方案是否适用于此更换?

SN55LBC176:差动总线收发器
DS16F95QML:EIA-485/EIA-422A 差动总线收发器
SN65176B:差动总线收发器

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    您要替换哪个特定部件? 此5V Renasas 系列具有大 VOD。 这是您希望在应用中采用的主要规格吗? 您列出的设备可能具有相同的功能。 但最好了解关键规格、因此我们可以推荐合适的器件。

    BTW、TI 提供了可供您使用的更新的交叉参考工具。
    https://bomcross.ti.com/en/

    此致、
    Hao