This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:差分输入电阻

Guru**** 2809185 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32AC, AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804059/am26ls32ac-differential-input-resistance

器件型号:AM26LS32AC
主题中讨论的其他器件: AM26LS31

团队、

两家制造商制造了一个我要测试的子组装。 一个使用了正确的26ls31驱动器、另一个使用了两个54S240逆变器(一个输入由54LS04反相)。 接收此电路的子组装有一个26LS32DM,输入电阻为6.8到9k (根据其他测试计算或推断)。 有人告诉我、这可以在包装盒和系统级别为两家制造商正确生成预期的输出。 我在测试接收电路中使用了 AM26LS32、其输入电阻为12至15K。 它仅通过使用26ls31驱动程序的制造商。

 

第15页具有适用于 AM26LS32AC 的等效电路。 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/am26ls32ac.pdf

测试电路具有正常的1k 串行终端、可以轻松移除。 26ls31或54S240在其各自的子组件中没有任何串行终端电阻器。 是否获得具有较低输入电阻的 IC 是唯一的选择? 商用 AM26LS32和输入电阻较低且符合 mil 标准的器件之间的 PCB 封装尺寸是否存在问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bravos、

    这是您的设置吗?

    总线上是否有任何终端电阻器? 您期望具有什么电压? 如果接收 器输入电阻较小、总线上的电压会较小。 这是你想要的吗?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无并行端接

    制造商 A 子组装                          电缆                制造商 C

    26LS31 Y 输出– 无串行终端 –双绞线线1–1k Ω 串行–26LS32 A 输入

    26LS31 Z 输出–无串行终端 –双绞线2–1k Ω 串行–26LS32 B 输入

    制造商 B 子组装                          电缆                制造商 C

    54S240+ – 无串行终端 –双绞线1–1k Ω 串行–26LS32 A 输入

    54S240-无串行终端 -双绞线2–1k Ω 串行–26LS32 B 输入

    由于测试软件屏蔽了数字故障、这很明显不能正确驱动。

    是否有可在制造商 B 或 C 处添加的终端方案(可移除1k)?

    还是唯一一种选择是获取一个54S240输出并使用26LS31?

     

    谢谢、

     

    Nick

     

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    您能否详细说明"驱动不正确"? 您是否意味着电压振幅太小?    在您列出的所有情形中、 哪些情形有效、哪些情形无效?  如果您使用 AM26LS31作为驱动器、使用 AM26LS32作为接收器、则两侧都有120个端接电阻器、预期电压大于1.5V (符合 RS-485标准)。 如果没有端接、电压电平将上升。 我不熟悉54S240的驾驶性能。 AM26LS31和 54S240之间是否有任何比较结果?  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    我无法测量两个子装配体何时一起。

    我只需拿出一个单独的线束进行测试设置 、以验证54S240的单端逻辑。

    Brad Davis 或 Steve Widener、

    您可以结束该问题吗?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    感谢您的更新。 如果您有任何新问题、请告诉我。

    此致、
    Hao