This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:有关 Crystal 的问题。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805073/dp83825i-questions-for-crystal

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:DP83825

大家好、团队、

我们对晶体有疑问。

1.不需要反馈电阻器吗? 请告知我们 IC 的内部 PU/PD 寄存器值。

2. XI 引脚为3.3V,对吧?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    您是否询问过限流电阻器 R1? 它取决于晶体的功率处理能力。 DP83825不需要通常连接在 XI 和 XO 引脚上的高值电阻器。

    XI 引脚被接至 VDDIO。 当使用外部振荡器时、这一点很重要。 振荡器应连接到与 PHY 的 VDDIO 相同的电压。

    此致
    Aniruddha