This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3083E:准备电源

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3083E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805251/sn65hvd3083e-preparing-power-source

器件型号:SN65HVD3083E

你(们)好

我正在考虑 使用 SN65HVD3083E 的电源。

作为 IC 本身的功耗、我们可以从数据表中将136mW 称为最大值。

因此、如果 VCC 为5V、则计算出 IC 的电流为136mW/5V = 27.2mA 的最大值。

但是、我认为它不包括器件输出功率。  

因此、作为额外的考虑因素、我认为我需要增加输出电流。

使用驱动器电气特性、当 VOD = 2.3V 且 RL = 54 Ω 时、Iout 可计算为42.6mA。

因此、如果在这种情况下、我们需要27.2mA + 42.6mA =~70mA 作为 SN65HVD3083E 的总电流能力。

因此、我们认为5V/100mA 电源应该足以运行 SN65HVD3083E。

我的理解是否正确?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确的做法是、IC 的功率耗散不包括总线上向负载电阻提供的功率、因此您使用 VOD 和负载电阻值来计算总电源电流的想法是合理的。 如果您的应用要求电源在 RS-485总线发生故障时保持稳定、您可能还需要考虑最大短路输出电流。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    感谢你的答复。

    让我再问一个问题。

    在数据表中、最大 VOD 的特性不是 RL。

    我们可以将什么视为最大 VOD?

    我在图16的黑色线条上画了黄色线条。

    这条线是什么意思?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    黑线显示了器件的性能-即不同 IO 电平下的 VOD。 通过获取 VOD/IO、可以将该曲线上的每个点转换为负载电阻。 虚线显示了不同常见电阻值的 V/I 关系、它们与实线的交点表示性能曲线上与这些电阻值对应的数据点。 例如、一个交叉点表示、在60欧姆负载下、器件将提供35mA 电流并生成2.1V 电压。(2.1V = 0.035A * 60欧姆。)

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max

    感谢你的答复。
    我理解图16的含义。

    客户希望获得最大 VOD、但它在数据表中。
    那么、60欧姆时、最大电流为35mA 是否可以?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、图16中的数据显示了典型器件在标称条件下的运行情况、不考虑器件之间或温度或电压等运行条件下的变化。 不过、我查看了此参数的特性数据、建议在分析中使用45mA 作为最大输出电流(假设负载为60 Ω)。

    此致、
    最大