This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS96F174MQML-SP:/ DS26F32MQML-SP:是否提供辐射信息?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26F32MQML-SP, DS16F95QML-SP, DS96F174MQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805274/ds96f174mqml-sp-ds26f32mqml-sp-radiation-information-available

器件型号:DS96F174MCML-SP
主题中讨论的其他器件:DS26F32MQML-SPDS16F95QML-SP

团队、

我们需要以下信息:

-DS96F174MCML-SP:是否可以提供辐射信息?

-DS26F32MCML-SP:辐射信息见数据表。 但是、为了评估是否需要额外的 ELDRS 测试、我们需要了解该器件使用的半导体技术。
  我们是否详细介绍了所使用的技术?
  DS26F32MQML-SP 是否对 HDR 敏感以及对 HDR 有多大影响?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    可能存在问题。  我想您问的是 DS26F32是否对 LDR 敏感、而不是 HDR 敏感。

    航天级 DS26F32MQML-SP (四路 RS-422接收器)、DS96F174MQML-SP (四路 RS-485驱动器)和 DS16F95QML-SP (RS-485收发器)使用相同的过程并具有相同的设计元件。   该过程是航空级双极 LFAST 过程。  在"技术文档"选项卡的产品页面中、DS16F95QML-SP 上有一张包含 LDR 测试数据的纸、显示该数据为无 ELDRS。

    我们已在 LDR 为10mrad/s 时测试了 DS96F174MCML-SP、它通过了100krad (我们测试的最高剂量)。

    如果您有任何疑问、请告诉我。