This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:与 LMH1297的 SPI 或 I2C 接口?

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804209/lmh1297-spi-or-i2c-interface-with-lmh1297

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECT

大家好、想问一下在 LMH1297方面有一些经验的社区成员、哪种接口更好、SPI 或 I2C? 如果您有任何意见、请与我分享。 我正在使用4个 LMH1297器件进行设计、并尝试确定应该使用哪个接口。 我正在连接 FPGA、因此我有许多引脚可用作 SPI 通道。

非常感谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔:
    纳赛尔将尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我只是在寻找 pro's 和 con's。 任何信息都很有用。 尊敬的 Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我更喜欢 I2C 接口。I2C 接口允许我们使用 SigconArchitect GUI 进行快速调试。 借助此 GUI、我们无需在 FPGA 或 ASIC 上进行软件开发即可快速采集眼图。

    此致、Nasser