This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR120:什么是保护邻接?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803549/ds25br120-what-is-protects-adjoining

器件型号:DS25BR120

您好!

我认为 DS25BSR120 ESD 保护在每个引脚上都有二极管。 引脚至 VCC、引脚至 GND。 正确吗?

数据表中的描述是"LVDS I/O 引脚上的7kV ESD 保护相邻元件"。 这是什么?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS25BR120 ESD 在7kV 下稳健耐用。  数据表旨在显示 DS25BR120能够缓冲信号并为连接到器件主机系统侧的更敏感系统组件提供 ESD 保护。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    我理解为"保护相邻组件"意味着 DS25BR120也可以保护系统侧组件免受 ESD 事件的影响。

    我们认为 ESD 结构是否正常、就像下面所示的一般 ESD 保护?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ESD 解决方案与您发布的图类似。  图片中的二极管 D1和 D3被 ESD 结构所取代、该结构能够支持大于 VDD 的电压。

    此致、

    Lee