This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:tlk10232

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801423/tlk10232-tlk10232

器件型号:TLK10232
主题中讨论的其他器件: DS125DF1610

您好!

  TLK1023 reg 0xb HS 图形是否将通过8B/10B 编码/解码?  我生成一个芯片 PRBS-7并使用另一个芯片寄存器0xF 和0x10进行检查。

reg0xf=0x196B ,但寄存器0x10将始终为0xFFFF。 当我打开 PRBS 校验器并关闭0x8021=0x1f 时。 寄存器0x10 =0

BR、

卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、

    我需要对此进行研究、并将返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、

    您能否提供有关您尝试执行的操作和设置的更多详细信息? 您是否有2个 TLK10232芯片彼此通信? "使用另一个芯片寄存器0xF 和0x10进行检查"是什么意思?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、

      是的、我使用2个 TLK10233通过 DS125Df1610连接在一起。 我从一个芯片生成图形并在另一个芯片上检查。 两个启用 PRBS 均正常。 如果我从一个或另一个发送模式以检查8B/10B、它似乎无法正常工作。

    BR、

    卡尼

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、

    测试模式确实会经过8b/10b 编码器/解码器。 您对引脚 PRBSEN 应用了什么? 您是否还可以检查 PRBS_PASS 引脚、它是0还是1?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、

    我已经听过你一段时间了。 您是否能够解决此问题? 我将关闭此主题、但如果您仍然需要支持、请随意回复、它将再次打开。

    此致、
    相位