This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:VDD 引脚的去耦电容器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS100, DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/805651/ds90lv804-decoupling-capacitor-for-vdd-pin

器件型号:DS90LV804
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS100

各位专家:

我们查看 的是 SN65LVDS100 DS90LV804 PCB 设计数据表 。  由于 DS90LV804具有多个 VDD 引脚、我们想知道如何添加去耦电容器。 我们是否需要每个 VDD 引脚使用0.1uF 或多个 VDD 引脚使用一个去耦电容器?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uchikosi-San、

    理想情况下、最好为每个电源引脚配备一个去耦电容。 如果您想稍微减少组件数量、但仍然具有适当的去耦功能、 然后、下一个最佳做法是为每个相邻的引脚组设置一个去耦电容(一个用于引脚3和4、一个用于6和7、一个用于19和20、一个用于21和22)。

    LVDS 用户手册(www.ti.com/lit/ug/snla187/snla187.pdf)是一般讨论这一点的好参考。

    此致、
    相位