This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330:多 TCAN330连接

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802836/tcan330-multiple-tcan330-connection

器件型号:TCAN330

您好!

使用 TCAN330时、我有疑问。 当我使用多个 TCAN330时、它们的 CANH 和 CANL 分别作为附件图片进行连接。 我的问题是、当器件2  未通电或 器件3的 CANH/CANL 引脚处存在较大泄漏时、这可能会影响器件2或器件3的 CANH/CANL 引脚、但器件1的电压为3.3V 时、这会对器件1的 CANH/CANL 波形产生什么影响?  

适用于您的申请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    CAN 线路上的泄漏往往会影响隐性状态(由每个接收器弱偏置)、而不仅仅是显性状态(由有源发送器强驱动)。 因此、在这种情况下、您可能会看到正常的显性电压电平、但隐性电平低于正常电平。 这将使 CAN 信令看起来不对称、但在大多数情况下、通信将继续工作(因为 CAN 接收器感测到的差分电压电平仍然正确)。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。