This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP83867IS:DP83867IS 无法通过 PC 执行 ping 操作

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803259/linux-dp83867is-dp83867is-can-not-ping-with-pc

器件型号:DP83867IS

工具/软件:Linux

大家好、  

     我的客户将 DP83867与 基于 Qualcomm MDM9X07的处理器搭配使用、该处理器在 MAC 接口上具有 SGMII。 他们能够使用 MDIO 访问此 PHY,MDIO/MDC 可以访问和读取状态寄存器。PHY 和 PC 之间的铜缆接口已打开,但无法使用 DP83848对 PC 执行 ping 操作。  

     下图是 sch 和功耗测试。 我有一些问题:

     1.使用 SGMII 时,sch 是否正确?  

     2. TI 官方(https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/about/)提供的 Linux 驱动程序是否可以是 SGMII?  

驱动程序似乎特定于 RGMII。 如果驱动程序不适用于 SGMII、是否有新的驱动程序可用?

     3.无论使用 SGMII 还是 RGMII, VDDA2P5和 VDD1P0必须同时存在,但 VDDA3是可选的?  

VDDA3是否具有仅影响 功耗的1.8V 外部电源?  

      

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troyson、

    我看到只使用了两个通道、这是否仅是10/100Mbps 设计? 此外、通道 C 和 D 用于 DP83867、您是否正在使用镜像模式?

    SGMII MAC 布线是否差分? SGMII_SIP/SIN 是 PHY 的输入、SGMII_SOP/SON 是 PHY 的输出。 确保它们已连接到 MAC 上的正确位置。

    默认情况下、在线驱动程序不启用 SGMII。 必须通过设置电阻器或寄存器写入来启用 SGMII。

    我在原理图上看不到 VDDA3、您是要问 VDDIO 吗? 如果您询问的是 VDDIO、则它不是可选的。 需要 VDDA2P5、VDDIO、VDDA1P0。 VDDA1P8是可选的。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    是的、是的。 专为10/100Mbps 模式而设计。  

    是的,它是镜像模式,由于引脚1 2 4 5正在打开,我认为硬件设计人员希望 PHY 在镜像模式下工作,我们可以编写寄存器(寄存器0x31位0)来启用镜像模式,我对吗?  

    引脚 LED_0刚刚连接到 VCC,这是正确的吗?

    它应该连接到 MAC 侧的正确位置、我们使用了另一个 phy 芯片(AR8033)、它连接到 MAC 侧的相同引脚。

    我们可以在驱动程序中写入寄存器(寄存器0x10、位11)以启用 SGMII 模式、对吧?

    不、它是 VDDA1P8、我想 VDDA3是拼写错误。

    非常感谢、

    Jophse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniruddha:

            @Jophse 是我们的客户。请帮助解决他的 DP83867问题。谢谢!

    Aniruddha Khadye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    这是当 phy 启动时的寄存器转储、但 ping 测试数据无法到达 Mac 端。

    [133.339121] phy_reg_dump_show:MII reg 0x0 = 0x1140
    [133.343157] phy_reg_dump_show:MII reg 0x1 = 0x796d
    [133.348390] phy_reg_dump_show:MII reg 0x2 = 0x2000
    [133.353056] phy_reg_dump_show:MII reg 0x3 = 0xa231
    [133.358107] phy_reg_dump_show:MII reg 0x4 = 0xde1
    [133.362858] phy_reg_dump_show:MII reg 0x5 = 0xcde1
    [133.36883] phy_reg_dump_show:MII reg 0x6 = 0x6f
    [133.372861] phy_reg_dump_show:MII reg 0x7 = 0x2001
    [133.377734] phy_reg_dump_show:MII reg 0x8 = 0x5006
    [133.382622] phy_reg_dump_show:MII reg 0x9 = 0x300
    [133.387562] phy_reg_dump_show:MII reg 0xA = 0x3800
    [133.392433] phy_reg_dump_show:MII reg 0xb = 0x0
    [133.397163] phy_reg_dump_show:MII reg 0xc = 0x0
    [133.401807] phy_reg_dump_show:MII reg 0xd = 0x0
    [133.406567] phy_reg_dump_show:MII reg 0xe = 0x0
    [133.411186] phy_reg_dump_show:MII reg 0xF = 0x3000
    [133.416170] phy_reg_dump_show:MII reg 0x10 = 0x5848
    [133.421166] phy_reg_dump_show:MII reg 0x11 = bbbc02
    [133.426834] phy_reg_dump_show:MII reg 0x12 = 0xec10
    [133.431233] phy_reg_dump_show:MII reg 0x13 = 0x0
    [133.436057] phy_reg_dump_show:MII reg 0x14 = 0x29c7
    [133.441045] phy_reg_dump_show:MII reg 0x15 = 0x0
    [133.445888] phy_reg_dump_show:MII reg 0x16 = 0x0
    [133.450588] phy_reg_dump_show:MII reg 0x17 = 0x40
    [133.455497] phy_reg_dump_show:MII reg 0x18 = 0x6150
    [133.460484] phy_reg_dump_show:MII reg 0x19 = 0x4440
    [133.465594] phy_reg_dump_show:MII reg 0x1a = 0x2
    [133.470293] phy_reg_dump_show:MII reg 0x1b = 0x0
    [133.475113] phy_reg_dump_show:MII reg 0x1c = 0x0
    [133.479847] phy_reg_dump_show:MII reg 0x1d = 0x0
    [133.484695] phy_reg_dump_show:MII reg 0x1E = 0x2
    [133.489394] phy_reg_dump_show:MII reg 0x1f = 0x0


    [133.494459] phy_reg_dump_show:md reg 0x25 = 0xFFFF
    [133.499454] phy_reg_dump_show:md reg 0x2D = 0xFFFF
    [133.504556] phy_reg_dump_show:md reg 0x31 = 0xFFFF
    [133.509525] phy_reg_dump_show:md reg 0x32 = 0xFFFF
    [133.514674] phy_reg_dump_show:md reg 0x33 = 0xFFFF
    [133.519594] phy_reg_dump_show:md reg 0x37 = 0xFFFF
    [133.524704] phy_reg_dump_show:md reg 0x43 = 0xFFFF
    [133.529668] phy_reg_dump_show:md reg 0x55 = 0xFFFF
    [133.534788] phy_reg_dump_show:md reg 0x6e = 0xFFFF
    [133.539732] phy_reg_dump_show:md reg 0x6f = 0xFFFF
    [133.544838] phy_reg_dump_show:md reg 0x71 = 0xFFFF
    [133.549799] phy_reg_dump_show:md reg 0x72 = 0xFFFF
    [133.554880] phy_reg_dump_show:md reg 0x86 = 0xFFFF
    [133.559867] phy_reg_dump_show:md reg 0xd3 = 0xFFFF
    [133.56496] phy_reg_dump_show:md reg 0xe9 = 0xFFFF
    [133.569937] phy_reg_dump_show:md reg 0xFE = 0xFFFF
    [133.575019] phy_reg_dump_show:md reg 0x134 = 0xFFFF
    [133.580095] phy_reg_dump_show:md reg 0x135 = 0xFFFF
    [133.585285] phy_reg_dump_show:md reg 0x136 = 0xFFFF
    [133.590336] phy_reg_dump_show:md reg 0x137 = 0xFFFF
    [133.595506] phy_reg_dump_show:md reg 0x138 = 0xFFFF
    [133.600582] phy_reg_dump_show:md reg 0x139 = 0xFFFF
    [133.605772] phy_reg_dump_show:md reg 0x13a = 0xFFFF
    [133.610823] phy_reg_dump_show:md reg 0x13b = 0xFFFF
    [133.615985] phy_reg_dump_show:md reg 0x13c = 0xFFFF
    [133.621070] phy_reg_dump_show:md reg 0x13d = 0xFFFF
    [133.626305] phy_reg_dump_show:md reg 0x13e = 0xFFFF
    [133.631314] phy_reg_dump_show:md reg 0x13f = 0xFFFF
    [133.636479] phy_reg_dump_show:md reg 0x140 = 0x1140
    [133.641555] phy_reg_dump_show:md reg 0x141 = 0xFFFF
    [133.646748] phy_reg_dump_show:md reg 0x142 = 0xFFFF
    [133.651798] phy_reg_dump_show:md reg 0x143 = 0xFFFF
    [133.656960] phy_reg_dump_show:md reg 0x144 = 0xFFFF
    [133.662037] phy_reg_dump_show:md reg 0x145 = 0xFFFF
    [133.667236] phy_reg_dump_show:md reg 0x146 = 0xFFFF
    [133.672298] phy_reg_dump_show:md reg 0x147 = 0xFFFF
    [133.677443] phy_reg_dump_show:md reg 0x148 = 0xFFFF
    [133.682527] phy_reg_dump_show:md reg 0x149 = 0xFFFF
    [133.687718] phy_reg_dump_show:md reg 0x14a = 0xFFFF
    [133.692769] phy_reg_dump_show:md reg 0x14b = 0xFFFF
    [133.697930] phy_reg_dump_show:md reg 0x14c = 0xFFFF
    [133.703015] phy_reg_dump_show:md reg 0x14d = 0xFFFF
    [133.708205] phy_reg_dump_show:md reg 0x14e = 0xFFFF
    [133.713256] phy_reg_dump_show:md reg 0x14f = 0xFFFF
    [133.718418] phy_reg_dump_show:md reg 0x150 = 0xFFFF
    [133.723494] phy_reg_dump_show:md reg 0x151 = 0xFFFF
    [133.728701] phy_reg_dump_show:md reg 0x152 = 0xFFFF
    [133.733744] phy_reg_dump_show:md reg 0x153 = 0xFFFF
    [133.738942] phy_reg_dump_show:md reg 0x154 = 0xFFFF
    [133.744057] phy_reg_dump_show:md reg 0x155 = 0xFFFF
    [133.749108] phy_reg_dump_show:md reg 0x156 = 0xFFFF
    [133.754270] phy_reg_dump_show:md reg 0x157 = 0xFFFF
    [133.759346] phy_reg_dump_show:md reg 0x158 = 0xFFFF
    [133.764545] phy_reg_dump_show:md reg 0x159 = 0xFFFF
    [133.769587] phy_reg_dump_show:md reg 0x15a = 0xFFFF
    [133.774757] phy_reg_dump_show:md reg 0x15b = 0xFFFF
    [133.779833] phy_reg_dump_show:md reg 0x15c = 0xFFFF
    [133.785023] phy_reg_dump_show:md reg 0x15d = 0xFFFF
    [133.790074] phy_reg_dump_show:md reg 0x15e = 0xFFFF
    [133.795244] phy_reg_dump_show:md reg 0x15f = 0xFFFF
    [133.800320] phy_reg_dump_show:md reg 0x161 = 0xFFFF
    [133.805511] phy_reg_dump_show:md reg 0x16f = 0xFFFF
    [133.810562] phy_reg_dump_show:md reg 0x170 = 0xFFFF
    [133.815724] phy_reg_dump_show:md reg 0x172 = 0xFFFF
    [133.820821] phy_reg_dump_show:md reg 0x180 = 0x1140
    [133.826003] phy_reg_dump_show:md reg 0x1a7 = 0xFFFF

    非常感谢、
    Jophse
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    您能否帮助提供启用远端回送测试的步骤?

    谢谢。

    谢谢、
    Jophse
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 团队:
    这个项目接近大规模生产时间,这是非常紧迫的。 我希望 TI 能帮助解决这个问题。 谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jophse、

    您可以看到、对于所有地址更高的寄存器、寄存器值为0xFFFF。 这是因为高于0x1F 的地址需要"扩展寄存器空间访问"。 数据表中的第8.4.2.1节"扩展地址空间访问"中提到了这一点

    您肯定可以通过寄存器0x31启用/禁用镜像模式、但首先需要实现扩展地址空间访问。

    您是否还可以尝试将"00"写入寄存器0x31[6:5]? 这将使 SGMII 自动协商计时器增加到16ms。

    最后、对于远端和近端回送、可以使用寄存器0x16[5:2]。 启用反向回送、以便在电缆侧回送数据。 启用模拟回送以在 MAC 侧反向传输数据。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    我将检查我们的"扩展寄存器空间访问"功能是否正确。 稍后将为您提供反馈。

    谢谢
    Jophse
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    以下是 phy 的最新寄存器转储、请帮助检查。

    [263.517879] phy_reg_dump_show:MII reg 0x0 = 0x1140
    [263.521913] phy_reg_dump_show:MII reg 0x1 = 0x796d
    [263.527087] phy_reg_dump_show:MII reg 0x2 = 0x2000
    [263.531813] phy_reg_dump_show:MII reg 0x3 = 0xa231
    [263.536921] phy_reg_dump_show:MII reg 0x4 = 0xde1
    [263.541618] phy_reg_dump_show:MII reg 0x5 = 0xcde1
    [263.546702] phy_reg_dump_show:MII reg 0x6 = 0x6f
    [263.551341] phy_reg_dump_show:MII reg 0x7 = 0x2001
    [263.557295] phy_reg_dump_show:MII reg 0x8 = 0x5006
    [263.561443] phy_reg_dump_show:MII reg 0x9 = 0x300
    [263.566288] phy_reg_dump_show:MII reg 0xA = 0x7800
    [263.571117] phy_reg_dump_show:MII reg 0xb = 0x0
    [263.575890] phy_reg_dump_show:MII reg 0xc = 0x0
    [263.580491] phy_reg_dump_show:MII reg 0xd = 0x401f
    [263.585485] phy_reg_dump_show:MII reg 0xe = 0x10b1
    [263.590390] phy_reg_dump_show:MII reg 0xF = 0x3000
    [263.595413] phy_reg_dump_show:MII reg 0x10 = 0x5848
    [263.600374] phy_reg_dump_show:MII reg 0x11 = bbc02
    [263.605456] phy_reg_dump_show:MII reg 0x12 = 0xec10
    [263.610444] phy_reg_dump_show:MII reg 0x13 = 0x0
    [263.615861] phy_reg_dump_show:MII reg 0x14 = 0x29c7
    [263.620252] phy_reg_dump_show:MII reg 0x15 = 0x0
    [263.625078] phy_reg_dump_show:MII reg 0x16 = 0x0
    [263.629803] phy_reg_dump_show:MII reg 0x17 = 0x40
    [263.634781] phy_reg_dump_show:MII reg 0x18 = 0x6150
    [263.639700] phy_reg_dump_show:MII reg 0x19 = 0x4440
    [263.644775] phy_reg_dump_show:MII reg 0x1a = 0x2
    [263.649508] phy_reg_dump_show:MII reg 0x1b = 0x0
    [263.654349] phy_reg_dump_show:MII reg 0x1c = 0x0
    [263.659057] phy_reg_dump_show:MII reg 0x1d = 0x0
    [263.663824] phy_reg_dump_show:MII reg 0x1E = 0x2
    [263.668720] phy_reg_dump_show:MII reg 0x1f = 0x0


    [263.673630] phy_reg_dump_show:md reg 0x25 = 0x400
    [263.678657] phy_reg_dump_show:md reg 0x2D = 0x0
    [263.683349] phy_reg_dump_show:md reg 0x31 = 0x10b1
    [263.688430] phy_reg_dump_show:md reg 0x32 = 0xd3
    [263.693244] phy_reg_dump_show:md reg 0x33 = 0x0
    [263.698095] phy_reg_dump_show:md reg 0x37 = 0x0
    [263.702794] phy_reg_dump_show:md reg 0x43 = 0x7a0
    [263.707785] phy_reg_dump_show:md reg 0x55 = 0x0
    [263.712518] phy_reg_dump_show:md reg 0x6e = 0x8800
    [263.717627] phy_reg_dump_show:md reg 0x6f = 0x50
    [263.722427] phy_reg_dump_show:md reg 0x71 = 0x0
    [263.727228] phy_reg_dump_show:md reg 0x72 = 0x0
    [263.731961] phy_reg_dump_show:md reg 0x86 = 0xd7
    [263.736891] phy_reg_dump_show:md reg 0xd3 = 0x0
    [263.741599] phy_reg_dump_show:md reg 0xe9 = 0x9f22
    [263.7466770] phy_reg_dump_show:md reg 0xFE = 0xe721
    [263.751665] phy_reg_dump_show:md reg 0x134 = 0x1000
    [263.756] phy_reg_dump_show:md reg 0x135 = 0x0
    [263.761645] phy_reg_dump_show:md reg 0x136 = 0x0
    [263.766614] phy_reg_dump_show:md reg 0x137 = 0x0
    [263.771368] phy_reg_dump_show:md reg 0x138 = 0x0
    [263.776310] phy_reg_dump_show:md reg 0x139 = 0x0
    [263.781167] phy_reg_dump_show:md reg 0x13a = 0x0
    [263.786002] phy_reg_dump_show:md reg 0x13b = 0x0
    [263.790816] phy_reg_dump_show:md reg 0x13c = 0x0
    [263.795747] phy_reg_dump_show:md reg 0x13d = 0x0
    [263.800536] phy_reg_dump_show:md reg 0x13e = 0x0
    [263.805452] phy_reg_dump_show:md reg 0x13f = 0x0
    [263.810258] phy_reg_dump_show:md reg 0x140 = 0x0
    [263.815197] phy_reg_dump_show:md reg 0x141 = 0x0
    [263.819977] phy_reg_dump_show:md reg 0x142 = 0x0
    [263.824886] phy_reg_dump_show:md reg 0x143 = 0x0
    [263.829701] phy_reg_dump_show:md reg 0x144 = 0x0
    [263.834640] phy_reg_dump_show:md reg 0x145 = 0x0
    [263.839429] phy_reg_dump_show:md reg 0x146 = 0x0
    [263.844329] phy_reg_dump_show:md reg 0x147 = 0x0
    [263.849144] phy_reg_dump_show:md reg 0x148 = 0x0
    [263.854082] phy_reg_dump_show:md reg 0x149 = 0x0
    [263.858883] phy_reg_dump_show:md reg 0x14a = 0x0
    [263.863731] phy_reg_dump_show:md reg 0x14b = 0x0
    [263.868631] phy_reg_dump_show:md reg 0x14c = 0x0
    [263.873454] phy_reg_dump_show:md reg 0x14d = 0x0
    [263.878385] phy_reg_dump_show:md reg 0x14e = 0x0
    [263.883174] phy_reg_dump_show:md reg 0x14f = 0x0
    [263.888082] phy_reg_dump_show:md reg 0x150 = 0x0
    [263.892896] phy_reg_dump_show:md reg 0x151 = 0x0
    [263.897834] phy_reg_dump_show:md reg 0x152 = 0x0
    [263.902623] phy_reg_dump_show:md reg 0x153 = 0x0
    [263.907523] phy_reg_dump_show:md reg 0x154 = 0x0
    [263.912347] phy_reg_dump_show:md reg 0x155 = 0x0
    [263.917276] phy_reg_dump_show:md reg 0x156 = 0x0
    [263.922065] phy_reg_dump_show:md reg 0x157 = 0x0
    [263.926966] phy_reg_dump_show:md reg 0x158 = 0x0
    [263.931789] phy_reg_dump_show:md reg 0x159 = 0x0
    [263.936718] phy_reg_dump_show:md reg 0x15a = 0x0
    [263.941507] phy_reg_dump_show:md reg 0x15b = 0x0
    [263.946416] phy_reg_dump_show:md reg 0x15c = 0x0
    [263.951231] phy_reg_dump_show:md reg 0x15d = 0x0
    [263.956160] phy_reg_dump_show:md reg 0x15e = 0x0
    [263.96949] phy_reg_dump_show:md reg 0x15f = 0x0
    [263.965858] phy_reg_dump_show:md reg 0x161 = 0xc
    [263.970733] phy_reg_dump_show:md reg 0x16f = 0x95
    [263.975696] phy_reg_dump_show:md reg 0x170 = 0xc0f
    [263.980656] phy_reg_dump_show:md reg 0x172 = 0x0
    [263.985566] phy_reg_dump_show:md reg 0x180 = 0x752
    [263.99052] phy_reg_dump_show:md reg 0x1a7 = 0xf020


    谢谢
    Jophse
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    如果我只写寄存器0x16[5:2]来启用远端回送测试模式、这是否足够? 我是否需要禁用 EEE 并对 phy 进行软复位?

    对于远端回送的测试步骤, 能否从 PC ping 电路板的 IP? DP83867位于我们的电路板上。  

    Ping 测试报告错误、如下所示、

    # ping 192.168.225.1

    正在 Ping 192.168.225.1具有32 μ 字节的数据:
    来自192.168.225.10的回复:无法访问目标主机(无法访问目标主机)。
    来自192.168.225.10的回复:无法访问目标主机(无法访问目标主机)。
    来自192.168.225.10的回复:无法访问目标主机(无法访问目标主机)。
    来自192.168.225.10的回复:无法访问目标主机(无法访问目标主机)。

    192.168.225.1的 Ping 统计信息:
    数据包:已发送= 4,已接收= 4,丢失= 0 (0%丢失),


    谢谢
    Jophse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    在远端回送测试模式下,除 MDIO/MDC 线路外,MAC 和 phy 之间是否有通信?

    谢谢
    Jophse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniruddaha:
    我的客户有更新回送测试情况。 你有其他建议吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniruddha:

    还有一个问题、

    我们能否通过写入寄存器0x10位11启用 SGMII 模式? 谢谢

    此外、我发现当探测硬件搭接时、默认搭接仅在 DP83867 PHY 处于复位状态时适用。

    一旦芯片复位、硬件搭接值就会改变。 请告诉我们如何克服这一问题。

    Jophse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 团队:
    客户的问题剂量未解决/您能否继续帮助解决问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aniruddha、

    由于该线程处于待处理状态的时间太长、您能尽快为其提供支持吗?
    非常感谢。