工具/软件:Linux
大家好、
我的客户将 DP83867与 基于 Qualcomm MDM9X07的处理器搭配使用、该处理器在 MAC 接口上具有 SGMII。 他们能够使用 MDIO 访问此 PHY,MDIO/MDC 可以访问和读取状态寄存器。PHY 和 PC 之间的铜缆接口已打开,但无法使用 DP83848对 PC 执行 ping 操作。
下图是 sch 和功耗测试。 我有一些问题:
1.使用 SGMII 时,sch 是否正确?
2. TI 官方(https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/about/)提供的 Linux 驱动程序是否可以是 SGMII?
驱动程序似乎特定于 RGMII。 如果驱动程序不适用于 SGMII、是否有新的驱动程序可用?
3.无论使用 SGMII 还是 RGMII, VDDA2P5和 VDD1P0必须同时存在,但 VDDA3是可选的?
VDDA3是否具有仅影响 功耗的1.8V 外部电源?