This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:能否移除为未使用的 PLL 和 CLKout 供电?

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804424/lmh1983-can-i-remove-the-power-supplied-to-unused-pll-and-clkout

器件型号:LMH1983

您好!

我的客户对 LMH1983有疑问。

[问题]

我的客户仅使用 PLL1。
它们不使用 PLL2、PLL3、PLL4。

它们是否能够移除以下电源引脚的电源?

- VDD PLL3、PLL4 (引脚19)
- VDD PLL2 (引脚32)
- VDD CLKout2 (引脚31)
- VDD CLKout3 (引脚20)
- VDD CLKout4 (引脚16)

此致、  

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在研究这一点、请在下周初收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的帮助!

    我将等待您的回答。

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不建议为输入引脚供电、建议的方法是为所有电源引脚供电、然后通过寄存器编程禁用未使用的块。 这将有助于最大程度地降低功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复!

    我理解您的意见。

    此致、

    Kaede Kudo