This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:发送偶尔失败

Guru**** 2924480 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804662/dp83848c-transmit-failed-occasionally

器件型号:DP83848C

大家好、

我正在尝试使用 MPC5777c 芯  片和用于 RJ45硬件接口的官方 MPC57xx 主板来实现以太网模块(FEC)、我将使用 DP83848C 来实现 PHY 层芯片。

现在、我处于接收器件始终正常工作的阶段、但有时我无法传输数据包。 有时发送器工作正常、有时不工作、我检查了芯片上的所有寄存器、当传输成功与否时、它们的行为都是一样的。 我想这可能是由于数据包冲突或其他一些导致数据包无法传输的原因造成的? 我目前的想法已经过时了、因为无论何时成功或失败、所有软件部件的行为都是完全相同的。 是否有人可以告诉我如何检查此芯片是否工作正常、以及它是由数据冲突还是其他原因引起的? 谢谢。  

下面是一些成功和失败时的屏幕截图。

工作时:

不起作用时:

此致。

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    旧主题中发布的原理图是否仍然适用? 如果是、我看到 RBIAS 电阻为4.7k Ω。 根据数据表、该值应为4.87k Ω、容差为1%。 您能否用正确的值替换电阻器并重试?

    您是否使用 MII 模式将25MHz 晶体用作参考时钟输入? 晶体数据表中提到的负载电容值是多少? 另请检查晶体是否满足数据表要求。 此外、根据数据表检查是否满足磁性元件要求。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    谢谢。 通过将电阻值从4.7k Ω 更改为4.87k Ω、可以修复错误! 顺便说一下、我刚刚检查了晶体的负载电容为20pF、我发现数据表要求电容为25 - 50pF。 我是否也需要更改它、或者我可以保留它?

    谢谢、

    Luke