This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD101:我有两个来自 Tiva C 系列控制器的传感器输出。 请问如何将这两个输出连接到 TIOL111。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111, TIOS101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804979/sn65hvd101-i-have-two-sensors-output-coming-from-tiva-c-series-controller-may-i-know-how-to-connect-this-two-outputs-to-the-tiol111

器件型号:SN65HVD101
主题中讨论的其他器件:TIOL111TIOS101

您好!

  如数据表中所示、只有一个输出作为输入从控制器传输到 TIOL111 IO 链路、但在我的案例中、我有两个输出、任何人都可以给出如何 连接的想法?

  在 TIOL111的引脚配置中、仅存在一个 Tx 引脚。 如果假设两个输出连接到一个 Tx 引脚、数据传输是如何发生的?

  请分享您的意见。

谢谢你    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkatesh、

    这取决于您对系统的需求。 您是否希望两个传感器值都独立传输到主器件? 如果是、您可能需要使用两个 TIOL111器件(或一个 TIOL111加一个 TIOS101)。 如果您尝试将两个传感器值合并到单个系统输出、您可能会考虑某些与或逻辑是否适合您的应用。

    此致、
    最大