This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848T:DP83848T 是否具有 MAC 地址?

Guru**** 2884760 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803241/dp83848t-does-the-dp83848t-have-a-mac-address

器件型号:DP83848T

你好

DP83848T 是否具有 MAC 地址?

如果它具有 Mac 地址、如何读取和写入?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    DP83848T 是一款以太网物理层收发器(PHY)、不支持 MAC 功能。 它有自己的 MAC 地址。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha

    我能否读取 DP83848T 自己的 MAC 地址 ?

    请告诉我自己的 MAC 地址信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    MAC 地址功能取决于处理器或交换机等更高层。 它不会存储在 PHY 中。

    此致
    Aniruddha