This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:TCA9534默认引脚状态;

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804931/tca9534-tca9534-default-pin-state

器件型号:TCA9534

大家好、

 加电后、在任何 I2C 配置之前、TCA9534中 IO 的默认引脚状态是什么?

BR、

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、

    有关每个寄存器的默认值、请参阅当前数据表第19页的表3。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    数据表在表3中提供了此信息:

    由于配置设置为0xFF、IO 端口为高阻态输入。 输入端口状态未定义、因为内部没有上拉/下拉电阻器来引用它们。

    -Bobby