This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/SN65DSI86:SN65DSI86:双路 MIPI 至 eDP 转换

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803329/compiler-sn65dsi86-sn65dsi86-dual-mipi-to-edp-conversion

器件型号:SN65DSI86

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,我们的团队使用 SN65DSI86作为桥接 IC 将双 MIPI 输入转换为 eDP 输出(分辨率:3000*2000),我们有一些问题要问,

结构:

结构:

我们可以进入 SN65DSI86 BIST 模式、但如果我们更改为正常模式(从双 MIPI 信号输入)、则无法正常工作。 我们是否设置了一些寄存器?

双 MIPI 具有 同步事件、同步脉冲、突发设置、我们是否需要设置一些 寄存器以匹配 SN65DSI86的输入模式?

3这里是电池板时序和单 MIPI 输入时序设置。  

面板定时:  

H -激活

3000

H 沿前沿

48

水平同步宽度

32

H 后沿

80

V-有源

2000年

垂直前沿

3.

垂直同步宽度

10.

垂直后沿

44.

帧速率

47.

颜色位

24

 单 MIPI 输入时序设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的像素时钟频率是多少?

    有关如何通过 CHA 和 CHB DSI 通道传输视频、请参阅第8.4.4.5节。

    您还准备了 DSI86编程电子表格吗? 如果不是、请接受我的友谊请求、我会将其发送给您。


    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍需要帮助?