This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:Altium Designer 的 IBIS 文件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800614/tusb542-ibis-files-for-altium-designer

器件型号:TUSB542

您好!

我目前正在使用 Altium 及其信号完整性分析。 但是、使用提供的 IBIS 文件会导致此程序出现以下错误:

"

错误(第1行)-非法的 IBIS_Version '5.1'。
错误(第36行)-无效关键字:算法模型
错误(第37行)-未知关键字的数据。
可执行的 Windows_cl17.00.50727.1_64 tusb542_TX_x64.dll tusb542_TX.AMI
错误(第38行)-未知关键字的数据。
可执行的 Windows_cl17.00.50727.1_32 tusb542_TX.dll tusb542_TX.AMI
错误(第40行)-无效关键字:END_Algorithmithmal_Model
错误(第79行)-无效关键字:算法模型
错误(第80行)-未知关键字的数据。
可执行的 Windows_cl17.00.50727.1_64 tusb542_Rx_x64.dll tusb542_Rx.AMI
错误(第81行)-未知关键字的数据。
可执行的 Windows_cl17.00.50727.1_32 tusb542_Rx.dll tusb542_Rx.AMI
错误(第83行)-无效关键字:END_Algorithmithmal_Model

错误:9.

文件失败
"


我不会为其他 TI 产品处理其他 IBIS 文件的任何问题。 我在这里做了一些错误、还是它的 Altium Designer 与所提供的 IBIS 文件不兼容?

谢谢、
亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将与设计人员核实是否有问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用 ADS 运行它、没有发现任何问题。 您是否遵循指南中的说明? 还是 Altium 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这只是 Altium Designer 的一个问题、因为 TUSB542的 IBIS 文件在 ADS 中也适用于我。
    我很好奇地看到了 Altium Designer 的初步结果、因为使用 ADS 是一种更加简单的过程、即使结果明显要好得多。  这是我第一次使用信号完整性、请问您如何在 ADS 中设置多路复用器的均衡和去加重设置? 指南上的内容。 有可能吗?
    还是我必须在物理原型上描述它的特征?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您在 ADS 中加载 TUSB542 IBIS 模型并解压缩文件时、会出现默认的测试台。 如果您仍有问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已关闭、如果仍有问题、请打开另一个 TT。