This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:EN 信号序列

Guru**** 2926370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804801/sn75dp130-en-signal-sequence

器件型号:SN75DP130

你(们)好

由于 EN 信号在内部上拉、因此如果始终上拉、输出信号是否始终正确?
此外、是否有 RST_X 和 EN 信号序列?
(在规格方面、描述了电源和 RST_X 序列、但似乎没有 EN。)

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EN 引脚被上拉至 VCC、因此它将变为与 VCC 几乎相同的高电平、RSTN 需要比 VCC、VDD 和 EN 至少高100us