This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 充电控制 IC

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804435/charge-control-ic

主题中讨论的其他器件:BQ25601D

大家好、

我的客户正在购买支持 Apple 2.4A 和快速充电的 USB 充电 IC。

由于我不清楚有哪种产品、您能告诉我目标产品吗?
我知道有一个开关 IC、如 TPS254x。
在这种情况下、哪些产品支持快速充电?
此外、他们希望集成直流/直流电源和充电控制。
有这样的产品吗?
此致、
Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomoaki-San、
    BQ25601D 是一款具有高输入电压和电源路径的 I2C 控制型单节3A 电池充电器。 可通过 D+/D-检测支持各种适配器。