This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041的 EEPROM 编程工具

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804528/tusb8041-the-eeprom-programming-tool-for-the-tusb8041

器件型号:TUSB8041

您好,

在规范中、我看到以下介绍。

TUSB8041允许通过一次性可编程非易失性存储器(OTP)进行器件配置。 使用供应商定义的 USB 器件请求来支持 OTP 编程。 有关使用 OTP 功能的详细信息、请联系您的 TI 代表。 下表提供了可使用 OTP 进行配置的特性列表。"

我想知道如何通过 USB 接口配置 OTP? 如何写入 EEPROM 数据(数据格式等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在 E2E 上接受我的邀请、我将向您发送文件

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我接受了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已发送消息、请在您收到消息时将此消息标记为"已解决"。

    非常感谢、
    Gerasimos