This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:关于用于 DP83849I 的振荡器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804271/dp83849i-about-the-oscillator-used-for-dp83849i

器件型号:DP83849I

你(们)好

我对用于 DP83849I 的振荡器有疑问。
在数据表的表6-2 (SNOSAX1F–2008年5月–2015年9月修订)中、振荡器频率被描述为25MHz + 50ppm。
能否 使用25MHz +/- 50ppm 振荡器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、可以使用25MHz +/-50ppm 容差振荡器。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。