This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:USB 无法连接

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804387/dp83tc811evm-usb-cannot-connect

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

大家好、

我使用12V 电源连接电源、并将 USB 接口连接到计算机。 但 USB-2-MDIO 软件无法识别连接。  我是否需要安装任何其他软件? 谢谢。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arie、

    您是否下载了'DP83TC811EVM-CDC-Driver Software'? 这将下载一个名为'USB_Config'的 zip 文件夹。 在此文件夹中、如果您是首次使用软件、则需要具有'.inf'扩展名的文件。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。 它的工作原理。