This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:用于25G SFP 应用的重定时器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804330/ds250df410-re-timer-for-25g-sfp-application

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件: DS250DF230

大家好、

我们正在进行一个客户项目。 他们在设计中需要两个25G SFP 连接器。 我们计划在设计中添加重定时器(DS250DF410)。 问题是我们需要两个器件还是一个器件就足够了。 请建议。

随附的方框图供参考。

谢谢、

泰米尔语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的方框图中的实现应该是正确的。 单个 DS250DF410器件可以处理来自两个 SFP+模块的进出电气信号。 这里的一个挑战是 DS250DF410是一款4通道单向器件(即所有通道输入引脚都位于器件的一侧、而通道输出引脚则位于另一侧)。 这可能会使路由比理想的路由更复杂一点、但这应该是可行的。

    另一种实现方案是使用两个 DS250DF230 2通道重定时器。 这样、一个 DS250DF230器件可用于入口信号、而另一个 DS250DF230用于出口信号。 或者、每个 SFP+端口可使用一个 DS250DF230。

    因此、

    Rodrigo Natal
    HSSC 应用工程师