This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TUSB501:webench 互连显示出比数据表更差的抖动性能

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, TUSB551, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802437/webench-tools-tusb501-the-webench-simualtion-shows-bad-jitter-performances-worse-than-datasheet

器件型号:TUSB501
主题中讨论的其他器件: TUSB551TUSB1002A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的所有人:

我的其中一个 AA 正在考虑使用 TUSB501、并且已经使用附加的通道模型(在 TUSB 之前)在 webench 中执行了一些仿真。

webench 中仿真的结果非常糟糕、器件似乎更多地是具有均衡功能的中继器而不是转接驱动器。

您能检查 webench 中的模型吗?

此外、您是否有机会比较 TUSB501与 TUSB551的仿真结果?

此致、

Domenico

e2e.ti.com/.../USB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能描述一下运行的仿真设置吗? 请参阅下图、了解 Webench I 能够生成的设置和结果。 请注意下图和测试设置中的突出显示部分。 在 webench 中是否没有 TUSB551? 如有必要、有一个公开可用的 HSpice 模型可供使用。  

    http://www.ti.com/product/TUSB551/toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回答。

    数据速率为5Gbps。 channel_1 (S 参数)位于我在上一篇文章中包含的 zip 文件中。

    TUSB501似乎无法恢复在该通道中传输的信号。

    特定应用中的 TUSB501必须重新驱动通过 S 参数(zip 文件)所述通道的信号。

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    您能描述一下您的应用是什么吗? s4p 文件应代表什么? 您提供的 S4P 文件在2.5GHz 时显示了较大的插入损耗。 您的 USB 主机 TX 是否具有一些应包含的预加重? s4p 文件中还有许多纹波、这通常表示系统中存在阻抗不匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    SP4文件表示的信号路径如下:

     商用 PC 的 USB 3.0连接器-电缆(1m)- USB type C 连接器- PCB -柔性电缆-板对板连接器- PCB -柔性电缆。

    路径末端有一个 SSD。

    信号源是 PC 的标准 USB 3.0端口、没有任何预加重。

    考虑到路径中每个元素的模型、已生成模型(SP4文件)。

    在使用 Webench 进行的仿真中、我无法对 TUSB501的输出进行张开的眼图。

    如果您认为其他器件可以完成该工作(TUSB551、TUSB1002A)、请告知我。

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domencio:

    我建议在路径中使用 SSD 获取 s4p 文件、通常只有传输介质包含在 s4p 文件中。 此设置应产生大量损耗。 如果损耗量大于转接驱动器接收器的均衡 、则眼图将无法打开。 您可以考虑更改 TUSB501的位置。 现在、TUSB501位于仿真中传输介质的末尾(最后一根柔性电缆之后)、在后置通道上没有任何内容。  在2.5GHz 的预通道频率下、我能够获得大约10.76dB 的眼图张开度、在2.5GHz 的后通道频率下、我能够获得具有高反射的5dB 损耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的建议。 现在、TUSB 不能放置在路径中的其他位置。

    如果根据  我在上一帖子中附加的 S 参数对路径建模、您是否确认 TUSB501无法打开眼睛?

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    对于您当前的模型、答案是否定的、但是模型确实存在一些问题、可能会导致仿真看起来比实际情况更糟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回答。 我将要求客户尝试使用 TUSB501的 EVM。

    此致,

    Domenico