This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:待机模式条件

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803447/tmds181-standby-mode-condition

器件型号:TMDS181

大家好、团队、

对于待机模式、您能否解释条件的详细信息? 根据我的理解,TMDS181在“无有效 TMDS 时钟”时进入待机模式,当“有效 TMDS 时钟”时 IC 处于活动状态。

TMDS181未进入待机模式的 TMDS 条件是什么?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San

    关断、待机和正常运行条件之间的不同条件、请参阅 TMDS181数据表的表12。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、

    感谢您的回答!!

    我们想了解"有效 TMDS 时钟"的详细信息。 我的客户担心、如果 TMDS 时钟上有噪声、IC 是否处于活动状态。 是否存在有效的 TMDS 时钟规格? TMDS 标准是否指定了此规格?

    此致、
    Satoshi Yone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San

    有关输入时钟要求、请参阅第6.6节。

    谢谢
    David