This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:YCbCr 至 HDMI 桥接器

Guru**** 2948930 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, THS8200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804495/tfp410-ycbcr-to-hdmi-bridge

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: THS8200

您好!

我的客户正在寻找一种解决方案、将8位 YCbCr 4:2:2并行视频与从 FPD-Link 解串器分离的同步桥接至 HDMI (无音频)。 TFP410是否是 HDMI 视频部分的最佳解决方案? 如果是、对于将 YCbCr 转换为与 TFP410兼容的格式、建议采用哪种解决方案?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    TFP410可用于 RGB (而非 YCbCr)到 HDMI 的转换(无音频)。 对于 YCbCr 至 RGB 转换、我相信您需要 THS8200等处理器、但该部件似乎是 NRND。 我将继续并将此主题移至处理器论坛、以获得有关该转换的更多建议。

    此致、
    I.K.