This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:数据速率

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, DS250DF810, DS80PCI810, DS280DF810, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804124/ds280br810-data-rate

器件型号:DS280BR810
主题中讨论的其他器件: DS250DF810DS80PCI810DS280DF810DS125DF1610

此器件或其重定时器姐妹器件是否具有最小数据速率?  我们希望运行在3.125G 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    DS280BR810是一款转接驱动器、因此不需要最低数据速率。

    您使用 DS280BR810是否有特殊原因? 我想知道低速设备在这里是否更有意义。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    谢谢。 我不确定我的客户为什么要我使用此部件。 他们显然做了家庭作业、但我愿意探索其他选择。 你有建议吗? 此外、缺少最小时钟是否也适用于 DS250DF810重定时器? 看起来需要一个参考时钟、但我在文档中无法找到它指定最小值的任何位置。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    如果您正在寻找支持3.125Gbps 的简单转接驱动器、DS80PCI810等8个通道具有较低的速度选项、可以高线性度将信号数据速率重驱动至8Gbps。

    关于 DS280DF810、支持的数据速率存在一些限制。 支持的数据速率仅限于 VCO 可以支持的数据速率和相应的分频速率。 DS280DF810的 VCO 范围支持20.2Gbps 至28.4Gbps 以及2分频和4分频数据速率。 这意味着3.125Gbps 远低于 VCO 支持的最低数据速率(20.2Gbps 和4分频)。

    对于3.125Gbps、我建议查看 DS125DF1610 (仅使用8个通道)。 它支持9-12.5 Gbps,支持2分频、4分频和8分频。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!