This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:输出电压为3.3V 或5V

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800827/am26lv31e-output-voltage-will-be-3-3v-or-5v

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件:AM26C31

在电路中,请确认 VCC 是否为3.3V,如果输入为5V,则来自该 IC 的输出信号将为5V 或3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    该器件的所有输出都将介于 GND 和 VCC 之间(标称值为3.3V);输入电平不会影响输出电平。 请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max
    您能不能建议一个输出为5V 的 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    AM26C31将是5V 等效电压。 不过、我担心这里可能会有一些误解、因为这些器件的输出是差分的、因此大多数应用只关心它们之间的差值大小、而不是绝对电压电平。 3.3V 器件或5V 器件都能够满足 RS-422所需的最小差分输出电平。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    IC AM26C31是否提供+/-5V (差分)的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设负载为100 Ω、典型值为3.1V -请参阅数据表电气特性表中的"VOD"规格。 RS-422标准允许该值低至2V。5V 供电设备无法提供+/- 5V 差动输出-是否确定需要? (如果是、原因是什么?)

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max
    连接子系统需要5V 差分 Rs 422。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、

    我想知道您看到的要求是否应该被解释为最小5V 振幅或只是5V 供电 RS-422收发器的正常振幅(即符合 RS-422标准要求)。 如果子系统需要5V 的最小电压、我不确定是否存在任何器件来支持该电压。 如果您可以分享有关子系统(器件型号等)的任何信息、我可能会帮助您更深入地了解这一点。

    此致、
    最大