This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306 Vref1=1.5V、Vref2=3.3V

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804334/pca9306-pca9306-vref1-1-5v-and-vref2-3-3v

器件型号:PCA9306

您好!

 

我的客户希望使用 PCA9306连接1.5V I2C 和3.3V I2C。

但是、由于数据表未指定 Vref1=1.5V 情况。

PCA9306能否用于 Vref1=1.5V 和 Vref2=3.3V 的情况、没有问题?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平野-圣、

    是的、PCA9306可以毫无问题地支持 VREF1 = 1.5V 和 VREF2 = 3.3V。 数据表列出了一些常见的参考配置、但该器件能够在 VREF1 > 1.2V 和 VREF1 + 0.6V < VREF2 < 5.5V 的情况下支持电压转换

    最大