This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:电流感应详细信息

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802008/tps65982-current-sense-details

器件型号:TPS65982

您能否添加有关 TPS65982DC 如何使用 内部 ADC 进行外部高电压电源路径电流感应的任何详细信息?  是否对样本进行了任何平均或滤波以消除噪声?   这是通过 SENSEP 和 SENSEN 引脚的 RSENSE 读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    当使用 ADC 命令时、ADC 只执行一次读取。 不涉及采样/滤波。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric;

    问题是、如果 ADC 在向 RSENSE 提供电流的开关模式电源输出的最高点进行采样、或在处理器峰值时进行采样、则电流将不准确。

    单次读取实际上是通过多个样本实现的、并作为单次读取进行平均值计算吗? 是否存在对 ADC 样本求平均值的方法? ADC 输入采样时间似乎为10.67us、工作频率为1.5Mhz、这可能表示在输出读数之前对16个样本取平均值。 您能不能给出正确的建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我与团队一起检查了这个问题、ADC 命令只是在发送命令后执行一次读取。

    谢谢、
    Eric