This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:从100BASE-FX 切换到1000BASE-X、而无需重启 EVM?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801040/dp83869evm-switch-from-100base-fx-to-1000base-x-without-rebooting-the-evm

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: DP83869DP83869HM

您好!

我购买了评估板(DP83869EVM)来测试介质转换器功能、但我想知道是否可以在重新购买组件的情况下将配置从100BASE-FX 热插拔到1000BASE-X?

在评估板上、如果不重新启动评估板、似乎无法更改、您能确认吗?

实际上、我们正在寻找是否需要使用 Microchip 的 PIC32来管理此介质转换器。 在本例中、我们将能够使用数字引脚更改配置。 在另一种情况下、可以通过诸如拨杆开关之类的简单开/关触点来更改配置。

谢谢

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您能否提供更多详细信息、说明您希望在应用中实现的目标?

    将一种工作模式更改为另一种工作模式至少需要对器件进行复位。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    Indexeed,有关我的应用程序的一些解释:

    我们希望将一个单端口10/100/1000Mbps 介质转换器从铜缆转换为 SFP、并尽可能使其在不转售产品的情况下从100BASE-FX 切换到1000BASE-X。

    正如我在第一篇文章中所说的,我们暂时不知道是否需要放置 PIC32 (或开-关触点)来更改介质转换器芯片的工作模式。

     

    工作温度:-40°C /+85°C

    [RJ45–铜质]              Left right arrow        [介质转换器芯片]                              Left right arrow        [光学 SFP+]

    10/100/1000Mbps                                                                                                     10/100/1000Mbps

     

    感谢你的帮助。

    BR

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    对于您的应用、这些模式无法实现10Mbps。 介质转换器模式还需要寄存器配置。 在您的设计中使用 PIC32会很有用。 有关介质转换器模式的更多信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../snla318.pdf

    如果您愿意使用同时支持100Base-FX 和1000Base-X 的 SGMII SFP 模块、则可以为您的应用提供替代解决方案 DP83869只需配置为 SGMII 至铜线模式

    [RJ45-Copper] <-- > [MDI - DP83869HM - SGMII] <-- > [SGMII-100FX 或 SGMII-10000X SFP]

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    首先、我说 SFP 的速率为10Mbps、但这是一个错误...

    您说10Mbps 仅适用于寄存器中的配置、但如果您采用 应用手册 (第3页;表3)、

    ANEG_DIS = 0  /  ANEGSEL_0 = 0  /  ANEGSEL_1 = 0     ->  自动协商(10/100/1000铜线)

    您可能没有听说过10Mbps 铜缆、对吧?

    是的、目标是使用 SGMII SFP 模块。

    那么、复位呢?

    谢谢

    BR

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    所需的寄存器配置适用于应用手册第1.6和1.7节中提到的介质转换器模式。 它与10M 速度无关,因为介质转换器模式不支持10M。

    如果您的应用使用 SGMII SFP 模块、DP83869可配置为 SGMII 至铜线模式。 在 SGMII-100FX 和 SGMII-1000X 之间切换时、无需复位器件。 但是、您需要确保铜侧的速度与 SGMII SFP 模块的速度相匹配。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。

    我将继续并关闭该线程。 如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题。

    此致、

    Hung Nguyen