This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:DP83867CS

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801362/dp83867cs-dp83867cs

器件型号:DP83867CS

您好!

我将使用 DP83867CS。 我们有一个 SGMII 接口、但我们只需要10或100 Mbit/s (无需1Gbit/s)。

是否可以将磁性收发器用于10/100BASE (4线)而不是1000BASE-收 发器(8线)?

如果只能使用可用的8条线路中的4条、我现在不能使用了。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Giancarlo:

    如果 MDI 上不需要1Gb/s、则可以使用10/100变压器、并应将其连接到器件的 A 和 B 对。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Hung、

    只有一个问题:我只连接 A 和 B 对、而连接 C 对 D 端? 我可以让它们保持浮动?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Giancarlo:

    C 和 D 对可保持悬空。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Giancarlo:

    我假设您能够解决您的问题。 我将继续并关闭该线程。 如果您需要进一步的支持、请打开新线程。

    此致、

    Hung Nguyen