This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534:用更换 PCF8574来发出应用通知

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574, PCA9534, TCA6416A, TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803087/pca9534-application-notice-by-replace-pcf8574

器件型号:PCA9534
主题中讨论的其他器件:PCF8574TCA6416ATCA9534

您好!

如果使用 PCA9534替代 PCF8574 (NXP 的 P/N)、我想按如下所示检查应用原理图。  
需要注意哪些项目、或者如果直接交换这两个项目、会出现什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kay、

    我是否可以问您为什么要从 PCF 系列切换?

    "如果直接交换这两者、需要注意哪些项目或会出现什么问题? "

    主要区别在于、PCF 器件没有要设置的内部寄存器、而9534有4个寄存器。 需要对软件进行更改才能解决此差异。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby:

    再次感谢~客户 RD 希望使用另一种解决方案来替换原来的 NXP。 他们选择了我们的 PCA9534。

    BTW、如果更改为9534、您是否有软件查看设置示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kay、

    我会推荐我们的 TCA 系列。 它比我们的 PCA 系列更具成本优势、可以修复旧 PCA 设计中的一些错误。 它们还支持更宽的 Vcc 范围。

    我有 Arduino MCU 的示例 C 代码、我在休息时间玩得很开心(见下文)。 我们通常不会关闭 I2C 器件的软件支持/驱动程序。 此外、请勿将以下代码视为 TI 代表/拥有的代码、因为 Arduino 是开源代码、代码是在 TI 外部开发的。

    为 TCA6416A 编写了代码、但在通过 I2C 访问寄存器的意义上、该代码应类似于 PCA9534/TCA9534。

    e2e.ti.com/.../Example-code-TCA6416A.txt

    -Bobby