This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:视频线路上是否需要交流电容?

Guru**** 2507765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804149/lmh0341-are-ac-caps-necessary-on-video-lines

器件型号:LMH0341

您是否需要在 LMG0341和 FPGA 视频线路之间放置交流电容器? 典型应用电路没有任何东西、也没有提到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    仅在接口的 SDI 电缆侧需要交流电容。 在 FPGA 和 LMH0341输出之间、建议使用交流耦合电容、但不需要。 要验证它们是否可以直接连接、您需要验证 LMH0341输出的直流失调电压(1.125-1.375V)是否可被 FPGA 输入接受。 使用该偏移直接连接到大多数 FPGA 不会出现问题、但最好进行仔细检查。

    谢谢、

    Michael