This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:加电时的数据时钟输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848J, DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803737/dp83848i-data-clock-outputs-at-power-up

器件型号:DP83848I
主题中讨论的其他器件:DP83848J

新电路板设计使用 DP83848I 以太网 PHY。  上一代使用的是 DP83848J PHY。  尽管 DP83848I 具有额外的引脚、但两种设计之间的相应引脚的连接和绑定方式相似。  

在上一代设计中、当电路板加电并将25MHz 晶体提供给 PHY 时、可以在 TX_CLK 和 RX_CLK 输出上看到时钟、而无需控制器干预。

在采用 DP83848I 的新设计中、类似的上电不会导致 TX_CLK/RX_CLK 上的时钟输出。 存在一个问题、即某些设置不正确。 在 CLK_OUT 引脚上观察到25MHz 时钟、因此 Ttere 的信心即使这是一个不同的晶振、晶振输入也是可以的。  

DP83848I 是否需要了解可能会导致这种差异的设置?  可能是器件上的一个额外引脚?  例如、 PWR_DOWN 引脚悬空、因为它具有弱上拉电阻、可防止器件掉电模式。  

还是控制器必须写入 DP83848I 才能使数据路径处于与 DP83848J 类似的状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    两种设计之间的 MAC 是否相同、您是否有原理图? 客户可以读取寄存器0x00、0x01、0x04、0x10、0x11、 0x12、0x17、0x19?

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha、

    我将通过 TI 电子邮件向您发送原理图。