This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT32B:热阻

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803140/sn65lvdt32b-thermal-resistance

器件型号:SN65LVDT32B

您好、E2E、

我们的客户正在寻找 SN65LVDT32BD 器件的热阻信息 。

提前感谢您的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    我正在努力获取此信息、一旦我获得此信息、我就会尽快返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    以下是 SN65LVDT32BD 的热参数:

    Theta JA-High K:81
    Theta JC、顶部:39.7
    Theta JB:39.1
    PSI JT:7.8
    PSI JB:38.7

    此致、
    相位