This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Sigcon Architect GUI 错误消息

Guru**** 2534320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801900/sigcon-architect-gui-error-message

尊敬的团队:

我的客户说、安装并打开 SigCon Architect GUI 后、首次启动时会发布如下警告消息:

在加载 Main.VI 屏幕时卡住。

他们在两台不同的 win10笔记本电脑上尝试过,但有相同的问题。

请帮助澄清问题。 谢谢。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    实验中是否提供 Win7计算机? 我们目前尚未更新到 Win10。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim
    请确认您已安装 SigconAtchitec 的 WRTE 版本。 此事是否正确?此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lee、

    我的笔记本电脑也是 Win10。 但我没有看到同样的问题。
    但是、我将要求客户在 Win 7上安装以进行尝试。

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    Nasser 的建议是否解决了您在客户现场看到的 Win10问题?

    谢谢、此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lee 和 Nasser:

    我的客户以前安装了 WRTE 版本。 但他们仍然看到了这个问题。

    现在问题已经解决了。
    为供您参考、它在安装.NET 框架后可以正常工作、链接如下所示。
    knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails

    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim!

    此致、

    Lee